Le spécialiste de l'entraînement construit l'avenir sur son site de Markt Indersdorf
Le 19 novembre, la cérémonie d'inauguration des travaux de construction de Sumitomo Drive Technologies a eu lieu sur le site de Markt Indersdorf. En présence de nombreux invités issus des milieux politiques et économiques et de la main-d'œuvre, dont le maire de Markt Indersdorf, Franz Obesser, l'administrateur du district de Dachau, Stefan Löwl, le vice-président exécutif de Sumitomo Heavy Industries Ltd, Toshiharu Tanaka, le vice-président de Sumitomo Heavy Industries, Shaun Dean, le CSO et COO de Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH (SCG), Florian Butzmann, ainsi que le directeur technique, Dr. Johann Hopfner,
le feu vert a été donné pour la création d'un centre mondial de recherche et de développement pour les réducteurs et les motoréducteurs de précision.
Avec l'ajout de ce centre de compétences, Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH (SCG) a consolidé sa position dans la région économique EMEIA et au sein de la division Power Transmission Control (PTC) du groupe Sumitomo Heavy Industries (SHI). Avec les acquisitions du groupe Lafert et d'Invertek Drives, les effets de synergie entre les spécialistes des boîtes de vitesses, des moteurs et des commandes peuvent être regroupés de manière plus efficace, plus souple et plus rapide. L'ensemble du volume d'investissement est autofinancé par le groupe SCG.
Extension des départements de développement
Jusqu'à présent, à Markt Indersdorf, les adaptations spécifiques aux clients ont été principalement effectuées sur les éléments des réducteurs de précision et des motoréducteurs qui sont produits sur le site.
Grâce au nouveau bâtiment et à la création du Centre mondial de R&D, le développement complet et la personnalisation des réducteurs et motoréducteurs de précision seront désormais possibles à Markt Indersdorf.
Avec le centre mondial de R&D pour les réducteurs industriels de Hansen Industrial Transmissions (Edegem/Belgique), filiale de SCG, situé à Edegem, cette expertise en matière de développement sera disponible pour tous les domaines de produits de Sumitomo Drive Technologies au sein du Groupe SCG. Les conditions sont excellentes pour le site de Markt Indersdorf. Le Land de Dachau et la ville de Markt Indersdorf ont donc soutenu la construction dès le début. Comme ce fut le cas au début de l'histoire de l'entreprise, il y a plus de 70 ans, le centre de recherche et de développement rassemble à nouveau tout le savoir-faire de l'entreprise en matière de développement sur le site.
Un employeur majeur dans la région
Sumitomo est et reste ainsi l'un des principaux employeurs de la région.
Le plan exécutif prévoit un doublement des capacités et des équipes de développement dans les 24 à 36 prochains mois. Une partie non négligeable de l'équipe de développement devrait être embauchée dans les années à venir. Une diversification croissante des équipes est également prévue (un mélange d'expertise des employés locaux, de Munich, du Japon et des autres centres mondiaux de R&D est prévu).
Ce qui se passe au Centre mondial de R&D
L'accent est mis ici sur les essais et le développement de nouveaux produits afin d'accroître les capacités. Les demandes spécifiques des clients peuvent être validées directement sur place, à Markt Indersdorf, sans passer par le Japon. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent. L'ensemble du processus de développement des produits est plus rapide, plus souple et plus efficace. La R&D mondiale et les anciens départements de développement locaux, qui s'occupaient principalement des personnalisations, travailleront à l'avenir de manière interdisciplinaire. L'équipe de développement actuelle, dirigée par Mike Wandersee,
emménagera également dans le nouveau bâtiment une fois celui-ci achevé. Les surfaces de laboratoire et d'essai seront triplées pour atteindre plus de 900 m² et la surface de bureau quadruplée pour atteindre plus de 800 m², répartis sur deux étages. Dans la zone d'essai du centre, les durées de vie des différentes boîtes de vitesses, de leurs composants et des moteurs seront examinées et soumises à des tests de résistance, entre autres. Les caractéristiques techniques des boîtes de vitesses y sont également évaluées. Le laboratoire mènera des recherches (fondamentales) sur les nouveaux matériaux. En résumé, comme à l'époque de M. Braren, le site de Markt Indersdorf concevra, développera, testera et construira à nouveau des installations expérimentales,
La protection de l'environnement est un élément important
Avec la participation de la ville, un développement compatible avec le paysage a également été planifié par le biais d'un plan d'aménagement du territoire adapté. Tous les nouveaux bâtiments, par exemple, ne dépassent pas la hauteur des bâtiments existants. Une installation photovoltaïque sur le toit, d'une puissance de pointe de 80 kwp, est principalement destinée à la consommation interne, mais peut également être injectée dans le réseau électrique local en cas de surcapacité. La classe d'efficacité énergétique de l'ensemble du bâtiment correspond à l'état actuel de la technique. Des fenêtres à triple vitrage seront notamment utilisées. En outre, les salles d'essai existantes seront également transférées dans le nouveau bâtiment,
Les émissions sonores seront éloignées de la zone résidentielle adjacente.