Sumitomo Drive Technologies presenta i suoi servizi alla Maintenance Antwerp 2024
Soluzioni di manutenzione consolidate da decenni di esperienza nel settore della trasmissione di potenza
Edegem (Belgio) / Markt Indersdorf (Edegem), 14 marzo 2024
Sumitomo Drive Technologies presenterà la propria offerta di servizi, legata alla trasmissioni industriali, presso la fiera Maintenance Antwerp 2024, che si terrà dal 20 al 21 marzo in Belgio, Padiglione 3, Stand 3008. Con decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di sistemi di trasmissione, Sumitomo Drive Technologies offre una gamma completa di soluzioni di manutenzione, sia per i propri riduttori (con e senza sistema Cyclo) che per quelli di altri produttori.
La riparazione in loco fa risparmiare tempo e costi
I riflettori di Sumitomo Drive Technologies alla fiera Maintenance Antwerp sono puntati sui vantaggi della "riparazione in loco". La riparazione in loco elimina il tempo necessario per trasportare il riduttore difettoso in officina e viceversa. Questo riduce al minimo i tempi di fermo macchina, riducendo i tempi di interruzione della produzione e i costi complessivi di riparazione. La riparazione in loco di Sumitomo Drive Technologies consente di rispondere rapidamente a problemi imprevisti e di adattare i piani di riparazione in base alle necessità, migliorando la flessibilità della manutenzione.
Con team di assistenza dedicati in 6 paesi dell'area EMEIA, Sumitomo Drive Technologies dispone di una rete capillare per essere vicina alle esigenze dei clienti regionali in tutto il mondo. Gli esperti dell'azienda forniscono anche corsi di formazione per i dipendenti dell'azienda stessa, in modo da ottimizzare la manutenzione, l'assistenza e la riparazione dei loro impianti.
Funzionamento sostenibile dei riduttori industriali
Come esempio di applicazione, Sumitomo Drive Technologies presenta allo stand un riduttore industriale di 900 kg, l'Hansen P4, che, con una manutenzione regolare, funziona in modo affidabile fino a 40 anni in varie applicazioni. Con Hansen Industrial Transmissions NV (HIT) di Edegem, in Belgio, Sumitomo Drive Technologies vanta oltre un secolo di innovazione e competenza all'interno della sua famiglia aziendale. HIT ha celebrato l'anno scorso il suo anniversario aziendale, fornendo e curando la manutenzione di riduttori industriali per settori chiave come la movimentazione dei materiali, l'energia, l'ambiente e le applicazioni specializzate in tutto il mondo.
I pacchetti di trasmissione di Sumitomo Drive Technologies integrano i motori elettrici Lafert e i convertitori di frequenza Invertek: una combinazione che promette un utilizzo dell'energia conforme agli standard più recenti e alle classi di efficienza più elevate. Anche l'attività di assistenza di Sumitomo Drive Technologies è orientata al funzionamento sostenibile di tutti i convertitori di frequenza, offrendo riparazioni e ricambi per rimettere a nuovo i convertitori di frequenza invece di sostituirli completamente.
Esperienza diretta con il principio Cyclo
Presso lo stand nel padiglione 3, 3008, i visitatori hanno l'opportunità di prendere visione e comprendere il principio Cyclo attraverso un' esperienza pratica con un modello. Questo principio consente di ottenere coppie elevate mantenendo un funzionamento fluido e privo di vibrazioni.
Sebbene i riduttori cicloidali possano sembrare complessi a prima vista, la loro costruzione è straordinariamente semplice. Le radici di questo principio innovativo risalgono all'inventore e progettista tedesco Lorenz Braren all'inizio del XX secolo. Nel 1938, Lorenz Braren strinse un'alleanza tecnica con Sumitomo, uno dei più antichi e grandi gruppi economici giapponesi, che alla fine acquisì l'azienda di Monaco di Baviera all'inizio degli anni Novanta. Sumitomo Drive Technologies è quindi il pioniere della tecnologia cicloidale e ha sviluppato prodotti all'avanguardia nel corso della sua storia aziendale, dai riduttori di precisione compatti e affidabili ai riduttori industriali, alle soluzioni di azionamento complete e a un'attività di assistenza che consolida decenni di tecnologia di azionamento innovativa.
Cliccate qui per vedere un video sul Principio Cyclo.
Per maggiori informazioni sul nostro centro di assistenza clienti: https://sumitomodriveservice.com/en