Nouveau réducteur industriel Hansen M5CT pour tour de refroidissement humide WCT et condenseur refroidi à l'air ACC
Le spécialiste des entraînements Sumitomo Drive Technologies présente le nouveau réducteur industriel Hansen M5CT pour les tours de refroidissement par voie humide WCT et les condenseurs refroidis par air ACC
Edegem, 14/10/2020
Le lancement officiel sur le marché du nouveau réducteur industriel Hansen M5CT a eu lieu le 12 octobre. Avec cette série de réducteurs industriels à angle droit, qui a été spécialement développée pour des applications dans la technologie de refroidissement, Sumitomo répond aux demandes changeantes sur la conception des condenseurs refroidis par air. Le Hansen M5CT est un développement orienté vers le client et l'avenir, basé sur l'expérience de trois lignes de produits existantes : Hansen P4, Hansen M4ACC et PARAMAX SFC, et combine désormais leurs performances/atouts éprouvés en un seul produit. L'accent est mis ici sur les grands systèmes. Le nouveau réducteur est utilisé dans les tours de refroidissement par voie humide (WCT) et dans les condenseurs refroidis par air (ACC). Avec plus de 20 000 installations réalisées, les spécialistes des réducteurs de Hansen Industrial Transmissions NV, sous la marque Sumitomo Drive Technologies, sont les leaders du marché dans le segment des tours de refroidissement humides et des condenseurs refroidis par air.
La nécessité de poursuivre le développement est principalement due à la conception des condenseurs refroidis par air. Jusqu'à présent, le modèle classique était le "Forced Draft", dans lequel le ventilateur, entraîné vers le bas par un engrenage hélicoïdal avec un arbre à faible vitesse, soufflait l'air à travers le toit du condenseur. La conception la plus récente est le condenseur refroidi par air dit à tirage induit. Dans cette conception, un réducteur à angle droit avec un arbre à faible vitesse vers le haut entraîne le ventilateur (la disposition est similaire à celle d'une tour de refroidissement humide). Le ventilateur aspire l'air à travers le condenseur tandis que le réducteur se trouve dans la zone "chaude" du condenseur à air. Le réducteur à angle droit Hansen M5CT a été spécialement conçu pour cette dernière conception et construit conformément aux spécifications du Cooling Technology Institute (CTI).
Le Hansen M5CT est logé dans un boîtier rigide conçu pour résister aux charges de pointe des applications lourdes. Le boîtier est équipé d'ailettes de refroidissement, ce qui permet d'atteindre des valeurs thermiques élevées. En option, un ventilateur peut être ajouté, ou d'autres systèmes de refroidissement peuvent être intégrés dans les environnements à haute température. La base du Hansen M5CT est la série de réducteurs Hansen P4, qui présente l'une des densités de couple les plus élevées pour une charge maximale, des pertes d'efficacité minimales, un faible poids et un fonctionnement silencieux. La conception équilibrée des engrenages et la micro-géométrie spéciale de l'engrenage garantissent un engrènement optimal des dents et peuvent donc résister à des chocs importants, par exemple lors du démarrage du ventilateur.
Les systèmes d'étanchéité spéciaux "Oil Seal Hood" et "Oil Lock" réduisent considérablement les opérations de maintenance. Le système de lubrification développé par l'entreprise est disponible sans pompe ni tuyauterie externe et ne nécessite aucune surveillance supplémentaire. Une pompe est également disponible en option. Elle est située au-dessus des pieds du réducteur, ce qui permet de positionner le réducteur sur une simple plaque de base. Cela permet également de faciliter la maintenance.
Les matériaux et les instruments sont spécialement sélectionnés pour les environnements corrosifs et extrêmement humides. La peinture standard utilisée est conforme à la catégorie de corrosion ISO 12944-C5 et offre une résistance élevée pour ces applications lourdes. Le couvercle d'inspection est monté au-dessus du niveau d'huile et est donc facilement accessible sans vidange d'huile. Des instruments supplémentaires et des options d'accessoires sont disponibles, par exemple : Surveillance de l'état de la température ou des vibrations.
À propos de Sumitomo Drive Technologies
Sous la marque ombrelle Sumitomo Drive Technologies, Sumitomo Heavy Industries regroupe toutes les entreprises, marques et produits du groupe Power Transmission & Controls dans le monde entier. La marque est synonyme d'un portefeuille mondial de boîtes de vitesses, de motoréducteurs, de boîtes de vitesses de précision, de boîtes de vitesses industrielles et d'entraînements centrifuges de conceptions les plus variées, et de plus de 140 ans d'expertise. Avec l'acquisition de la société belge Hansen Industrial Transmissions en 2011, l'acquisition du fabricant italien de moteurs Lafert Group en 2018 et l'acquisition du spécialiste gallois de la commande de moteurs Invertek Drives, le groupe japonais établi de longue date ne cesse d'étendre son expertise en tant que fabricant de solutions complètes de transmission. Avec 10 sites de production, plus de 30 usines d'assemblage, 250 bureaux de vente et près de 7000 employés sur les cinq continents, l'entreprise dispose d'un vaste réseau pour répondre aux exigences des clients régionaux.
Hansen Industrial Transmissions nv, dont le siège est en Belgique, fait partie de la marque ombrelle Sumitomo Drive Technologies depuis 2011 et l'étoffe avec près de 100 ans d'expérience technologique dans les domaines du traitement thermique, de la rectification des cylindres et des engrenages coniques, de l'usinage des boîtiers, de l'assemblage, des essais et des services. En 2018, le Centre mondial de R&D pour les réducteurs industriels a été fondé à Edegem.
Le nouveau réducteur industriel Hansen M5CT est la suite logique du développement de cette entreprise et est disponible immédiatement.