TUAKA - Produit lauréat du prix Hermes 2022

Sumitomo Drive Technologies a remporté le très convoité prix Hermes pour le développement de TUAKA - la nouvelle ligne innovante d'actionneurs. Son système d'entraînement entièrement intégré pour les applications robotiques et la technologie d'automatisation lui a permis de se démarquer.

Reimund Neugebauer, président de la société Fraunhofer; "un produit qui s'avère idéal pour les applications sur le marché de la robotique, où les progrès sont rapides. Avec le produit TUAKA présenté, il s'agit d'un dispositif entièrement intégré." L'appareil, le moteur et l'arbre sont dotés de fonctions de sécurité. Grâce à la détection et à la gestion thermique, ce produit est conçu pour des applications de haute qualité et sensibles dans le domaine de la robotique de service, ainsi que pour l'interaction avec les hommes. Le concept modulaire et les systèmes modulaires permettent de configurer le matériel utilisé en fonction des besoins.

Winner of the Hermes Award

"Au cours de cette année, nous avons été encore plus impressionnés par le grand nombre de candidatures exceptionnelles dans des domaines et des branches techniques différents", a déclaré le professeur Reimund Neugebauer, président de la société Fraunhofer et membre du jury du prix HERMES. " Sumitomo Cyclo Drive Germany GmbH est un excellent lauréat du prix HERMES. Son produit TUAKA met en évidence sa capacité d'innovation. Cette solution n'est pas seulement remarquable sur le plan technologique : L'outil complet pour les applications robotiques et la technologie d'automatisation est conçu non seulement pour des applications de haute qualité et sensibles dans le domaine de la robotique de service, mais aussi pour l'interaction avec les hommes. Le concept modulaire et les systèmes de construction permettent également de configurer le matériel utilisé en fonction des besoins de l'utilisateur.

"Le prix HERMES est décerné à une entreprise qui est présente depuis plusieurs années à la HANNOVER MESSE et qui a déjà réalisé de nombreuses innovations à cette occasion. Je me réjouis que Sumitomo Cyclo Drive Germany ait reçu le HERMES AWARD pour ce produit innovant". "C'est l'Oscar de l'industrie", déclare Jochen Köckler, président de la Deutschen Messe AG.

Le HERMES AWARD est le prix international de la technologie de la HANNOVER MESSE et est décerné chaque année. Les lauréats sont toutes les entreprises et institutions qui se présentent à la HANNOVER MESSE. Seront récompensées les entreprises dont le produit ou la solution a obtenu une note particulièrement élevée en matière d'innovation technologique. Le prix HERMES sera décerné lors de la cérémonie d'inauguration de la HANNOVER MESSE.

TUAKA - Prix Hermes 2022