TUAKA - Prodotto vincitore del premio Hermes 2022

Sumitomo Drive Technologies ha vinto l'ambito premio Hermes Award per lo sviluppo di TUAKA, la nuova linea innovativa di attuatori. Il suo sistema di azionamento completamente integrato per le applicazioni robotiche e la tecnologia di automazione l'ha fatta risaltare rispetto agli altri.

In questo anno la giuria, sotto la guida del Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer, Presidente della Fraunhofer-Gesellschaft, ha selezionato un prodotto ideale per le applicazioni nel mercato della robotica. Il prodotto TUAKA, presentato in anteprima, si basa su un sistema di controllo completamente integrato. Sono nuovi il Getriebe, il Motore e il Treiber con funzioni di sicurezza. Grazie alla sensoristica e alla gestione termica, il prodotto è adatto a impieghi sensibili e di alto livello nella robotica di servizio e nell'interazione con l'uomo. Il concetto modulare e i sistemi modulari consentono di configurare in modo ottimale l'hardware utilizzato.

Winner of the Hermes Award

"Anche in questo anno siamo rimasti colpiti dalla grande quantità di riconoscimenti eccellenti ottenuti in diversi settori e rami della tecnologia", afferma il Prof. Reimund Neugebauer, Presidente della Fraunhofer-Gesellschaft e Consigliere della Giuria del Premio HERMES. "La Sumitomo Cyclo Drive Germany GmbH è un eccellente vincitore dell'HERMES AWARD. Il suo prodotto TUAKA ha dimostrato una grande capacità di innovazione. Questa soluzione non è solo tecnologicamente straordinaria: Il sistema completo per le applicazioni robotiche e la tecnica di automazione è adatto sia per applicazioni sensibili e di alto livello nella robotica di servizio, sia per l'interazione con l'uomo. Il concetto modulare e i sistemi Baukastensysteme consentono di configurare in modo ottimale l'hardware desiderato".

"L'HERMES AWARD è destinato a un'azienda che da molti anni si esibisce alla HANNOVER MESSE e che ha portato a casa numerose innovazioni. Mi fa piacere che Sumitomo Cyclo Drive Germany sia stata premiata con l'HERMES AWARD per questo prodotto innovativo". "Das ist der Oscar der Industrie", afferma il Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG.

L'HERMES AWARD è il premio tecnologico internazionale della HANNOVER MESSE e viene assegnato ogni anno in occasione della manifestazione. Possono essere premiate tutte le aziende e le istituzioni che si sono presentate alla HANNOVER MESSE. Il premio sarà attribuito a coloro che hanno ottenuto un prodotto o una soluzione di alto livello per l'innovazione tecnologica. L'HERMES AWARD sarà assegnato in occasione della cerimonia di premiazione della HANNOVER MESSE.

TUAKA - Vincitore del Premio Hermes 2022