Nuovo riduttore industriale Hansen M5CT per torre di raffreddamento a umido WCT e condensatore ad aria ACC
Lo specialista degli azionamenti Sumitomo Drive Technologies presenta il nuovo riduttore industriale Hansen M5CT per torri di raffreddamento a umido WCT e condensatori ad aria ACC
Edegem, 14/10/2020
Il 12 ottobre si è tenuto il lancio ufficiale sul mercato del nuovo riduttore industriale Hansen M5CT. Con questa serie di riduttori industriali ad angolo retto, sviluppata appositamente per applicazioni nella tecnologia del raffreddamento, Sumitomo risponde alle mutate esigenze di progettazione dei condensatori raffreddati ad aria. Hansen M5CT è uno sviluppo orientato al cliente e al futuro, basato sull'esperienza di tre linee di prodotti esistenti: Hansen P4, Hansen M4ACC e PARAMAX SFC, che ora combinano le loro comprovate prestazioni/asset in un unico prodotto. L'attenzione è rivolta ai sistemi di grandi dimensioni. Il nuovo riduttore viene utilizzato nelle torri di raffreddamento a umido (WCT) e nei condensatori ad aria (ACC). Con oltre 20.000 installazioni completate, gli specialisti dei riduttori di Hansen Industrial Transmissions NV con il marchio Sumitomo Drive Technologies sono leader di mercato nel segmento WCT/ACC.
La necessità di ulteriori sviluppi è dovuta principalmente al design dei condensatori raffreddati ad aria. Fino ad oggi, il cosiddetto Forced Draft, in cui il ventilatore, azionato verso il basso da un ingranaggio elicoidale con un albero a bassa velocità, soffia l'aria attraverso il tetto del condensatore, è stato il design classico. Il design più recente è il condensatore raffreddato ad aria del cosiddetto tiraggio indotto. In questo progetto, un riduttore ad angolo retto con un albero a bassa velocità verso l'alto aziona il ventilatore (la disposizione è simile a quella della torre di raffreddamento a umido). Il ventilatore aspira l'aria attraverso il condensatore mentre il riduttore si trova nella zona "calda" del condensatore. Il riduttore ad angolo retto Hansen M5CT è stato appositamente progettato per questo nuovo design e costruito in conformità alle specifiche del Cooling Technology Institute (CTI).
Il riduttore Hansen M5CT è racchiuso in un alloggiamento rigido per sopportare i picchi di carico delle applicazioni più gravose. L'alloggiamento è dotato di alette di raffreddamento che consentono di raggiungere elevati valori termici. È possibile aggiungere una ventola opzionale o integrare altri sistemi di raffreddamento in ambienti ad alta temperatura. La base dell'Hansen M5CT è la serie di riduttori Hansen P4, con una delle più alte densità di coppia per il massimo carico, perdite di efficienza minime, peso ridotto e funzionamento silenzioso. Il design bilanciato degli ingranaggi e la speciale micro-geometria della dentatura assicurano un ingranamento ottimale dei denti e possono quindi sopportare carichi d'urto elevati, ad esempio all'avvio del ventilatore.
Gli speciali sistemi di tenuta "Oil Seal Hood" e "Oil Lock" riducono notevolmente gli interventi di manutenzione. Il sistema di lubrificazione sviluppato in proprio è disponibile senza pompa o tubazioni esterne e non richiede alcun monitoraggio aggiuntivo. È disponibile anche una pompa opzionale, che si trova sopra i piedini del riduttore, in modo che il riduttore possa essere posizionato su una semplice piastra di base. Ciò consente anche una facile manutenzione.
I materiali e gli strumenti sono stati selezionati appositamente per ambienti corrosivi ed estremamente umidi. La vernice standard utilizzata è conforme alla categoria di corrosione ISO 12944-C5 e offre un'elevata resistenza per queste applicazioni pesanti. Il coperchio di ispezione è montato sopra il livello dell'olio ed è quindi facilmente accessibile senza dover scaricare l'olio. Sono disponibili strumenti aggiuntivi e opzioni accessorie, ad esempio: Monitoraggio della temperatura o delle vibrazioni.
Informazioni su Sumitomo Drive Technologies
Sotto il marchio Sumitomo Drive Technologies, Sumitomo Heavy Industries riunisce tutte le società, i marchi e i prodotti del Power Transmission & Controls Group a livello mondiale. Il marchio è sinonimo di un portafoglio prodotti globale di riduttori, motoriduttori, riduttori di precisione, riduttori industriali e azionamenti centrifughi dai design più diversi e di oltre 140 anni di esperienza. Con l'acquisizione dell'azienda belga Hansen Industrial Transmissions nel 2011, l'acquisizione del produttore italiano di motori Lafert Group nel 2018 e l'acquisizione dello specialista gallese del controllo motore Invertek Drives, il gruppo giapponese di lunga tradizione sta ampliando continuamente le proprie competenze come produttore di soluzioni complete per la trasmissione. Con 10 stabilimenti di produzione, oltre 30 impianti di assemblaggio, 250 uffici commerciali e quasi 7000 dipendenti nei cinque continenti, l'azienda dispone di una rete capillare per soddisfare le esigenze dei clienti regionali.
Hansen Industrial Transmissions nv, con sede in Belgio, fa parte del marchio ombrello Sumitomo Drive Technologies dal 2011 e lo sta ampliando con quasi 100 anni di esperienza tecnologica nei settori del trattamento termico, della rettifica di cilindri e ingranaggi conici, della lavorazione degli alloggiamenti, dell'assemblaggio, dei test e dei servizi. Nel 2018 è stato fondato a Edegem il Centro Globale di Ricerca e Sviluppo per i riduttori industriali.
Il nuovo riduttore industriale Hansen M5CT è la logica continuazione di questo sviluppo aziendale ed è disponibile immediatamente.