Ob Antriebe für Desolventiser-Röster (DT), Trockner-Kühler (DC) oder kombinierte Antriebe (DTDC), wir bieten unseren Kunden weltweit die besten Industriegetriebe ihrer Klasse.
Wir passen den Antrieb an die anspruchsvolle Röster-Anwendung an und bieten erhöhte Zuverlässigkeit unter schwierigsten Bedingungen.
Unser Hansen P4 Getriebe - Spezialisiert für Röst-Anwendungen
Spezielles vertikales Gehäuse, robuste Lagerung und stützende Strukturen
Spezielle vertikale P4-Gehäuse mit robuster Toaster-Lagerung wurden speziell für die hohen Axiallasten ausgewählt, die für diese Anwendung typisch sind. Die Gehäuse sind standardmäßig mit vergrößerten Montagefüßen ausgestattet, und bei Bedarf wird die Oberfläche noch weiter vergrößert, indem die untere Lagerabdeckung der langsam laufenden Welle so bearbeitet wird, dass sie sich auf derselben Ebene wie die Montagefüße befindet. Dadurch wird die Fläche, die vom Montagechassis getragen wird, maximiert, um übermäßige Spannungen im Getriebegehäuse zu vermeiden. Außerdem wird das Chassis (Grundplatte) von uns so konstruiert, dass die Kräfte direkt in die Fundamente geleitet werden.
Zusätzliche Lageranordnung für mehr Robustheit
Auf der Grundlage detaillierter technischer Untersuchungen und in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir eine neue Lageranordnung entwickelt, um die Robustheit unserer Toasterantriebe weiter zu erhöhen. Diese empfohlene Anordnung beinhaltet zusätzliche Axiallager auf den Zwischenwellen, so dass die Axial- und Radialkräfte von zwei separaten Lagern aufgenommen werden können. Dadurch wird die Lastverteilung auf die Rollen optimiert, so dass diese Lageranordnung besser in der Lage ist, instationäre Belastungen zu bewältigen, wie sie für Toasterantriebe von Desolventisatoren typisch sind.
Diese optionale Lageranordnung ist auch als "Nachrüstsatz" für installierte Einheiten erhältlich.
Anti-Feuchtigkeits-Belüftungsfilter, Labyrinthdichtungen und Ablassleitungen für die Kondensation der Lager
Der Schutz des Getriebeinneren vor Feuchtigkeit und Kondenswasser ist für einen langen, störungsfreien Betrieb von entscheidender Bedeutung. Daher liefern wir jeden Hansen P4-Toaster-Antrieb standardmäßig mit den entsprechenden Lösungen für diese Schwerlastanwendung.
P4-Toaster-Antriebe werden standardmäßig mit nachschmierbaren Labyrinthdichtungen an der Eingangs- und Ausgangswelle und einem Silikagel-Belüftungsfilter geliefert, um eine hohe Beständigkeit in Umgebungen mit extremer Feuchtigkeit zu gewährleisten,
Da selbst diese Vorkehrungen die Kondensation im Getriebe nicht vollständig verhindern können, sind an jedem unteren Lagerdeckel Ablassleitungen angebracht, die auch die Entnahme von Ölproben pro unterem Lager erleichtern.
Geringere Ausfallzeiten aufgrund von Zuverlässigkeit und einfacher Wartung
Zuverlässigkeit ist von entscheidender Bedeutung, da die Toaster-Antriebe im Herzen des Prozesses stehen und kontinuierlich arbeiten müssen. Jede Ausfallzeit im Prozess kann Auswirkungen auf die Rentabilität der Anlage haben, die weit über die Kosten der Erstausrüstung hinausgehen. Die Toaster-Getriebe von Hansen P4 sind standardmäßig mit einem Ölfluss- und Ölstandsschalter ausgestattet. Optional können Zustandsüberwachungssysteme zur Echtzeitüberwachung von Ölverschmutzung, Temperatur und Vibrationsanalyse hinzugefügt werden.
Darüber hinaus ist jedes Hansen P4-Getriebe standardmäßig mit einem großen Inspektionsdeckel über dem Ölstand ausgestattet, der dank der O-Dichtung für Inspektion und Wartung an Ort und Stelle leicht zu öffnen/schließen ist. Wenn selbst dies nicht ausreicht, ist dank des geteilten Gehäuses des Hansen P4 - horizontal und ebenfalls vollständig über dem Ölstand positioniert - eine vollständige Inspektion und Wartung mit einem Minimum an Aufwand möglich.
Explosive Umgebungen
Desolventiser-Röster werden häufig in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt. Wir können komplette Antriebe anbieten, die den europäischen Normen (ATEX), der CE- oder UKCA-Produktkennzeichnung entsprechen.
Referenzen
Unsere langjährige, solide Partnerschaft mit erstklassigen OEMs und vielen Endanwendern macht uns zum bevorzugten Partner, wenn es um Entlüftung, Trocknung, Rösten und Kühlung geht.