Nuevo reductor industrial Hansen M5CT para torre de refrigeración húmeda WCT y condensador refrigerado por aire ACC

El especialista en accionamientos Sumitomo Drive Technologies presenta el nuevo reductor industrial Hansen M5CT para torre de refrigeración húmeda WCT y condensador refrigerado por aire ACC

Edegem, 14/10/2020

El lanzamiento oficial al mercado del nuevo reductor industrial Hansen M5CT tuvo lugar el 12 de octubre. Con esta serie de reductores industriales de ángulo recto, especialmente desarrollada para aplicaciones en tecnología de refrigeración, Sumitomo responde a las demandas cambiantes en el diseño de condensadores refrigerados por aire. El Hansen M5CT es un desarrollo orientado al cliente y al futuro, basado en la experiencia de tres líneas de productos existentes; Hansen P4, Hansen M4ACC y PARAMAX SFC y ahora combina su rendimiento/activos probados en un solo producto. En este caso, la atención se centra en los grandes sistemas. El nuevo reductor se utiliza en torres de refrigeración húmedas (WCT) y en condensadores refrigerados por aire (ACC). Con más de 20.000 instalaciones realizadas, los especialistas en reductores de Hansen Industrial Transmissions NV, bajo la marca Sumitomo Drive Technologies, son líderes del mercado en el segmento WCT/ACC.

La necesidad de un mayor desarrollo se debe principalmente al diseño de los condensadores refrigerados por aire. Hasta ahora, el llamado tiro forzado, en el que el ventilador, accionado hacia abajo por un engranaje helicoidal con un eje de baja velocidad, sopla el aire a través del techo del condensador, ha sido el diseño clásico. El diseño más reciente es el condensador refrigerado por aire de tiro inducido. En este diseño, un engranaje en ángulo recto con un eje de baja velocidad hacia arriba acciona el ventilador (la disposición es como la de la torre de refrigeración húmeda). El ventilador aspira el aire a través del condensador mientras la caja de engranajes se encuentra en la zona "caliente" del condensador de aire. La caja de engranajes de ángulo recto Hansen M5CT se ha diseñado especialmente para este último diseño y se ha fabricado de acuerdo con las especificaciones del Cooling Technology Institute (CTI).

El reductor Hansen M5CT está alojado en una carcasa de diseño rígido para soportar las cargas máximas de las aplicaciones más exigentes. La carcasa está equipada con aletas de refrigeración, lo que permite alcanzar altos índices térmicos. Opcionalmente, se puede añadir un ventilador o integrar otros sistemas de refrigeración en entornos de alta temperatura. La base de la Hansen M5CT es la serie Hansen P4 de cajas de engranajes con una de las densidades de par más altas para carga máxima, pérdidas de eficiencia mínimas, bajo peso y funcionamiento silencioso. El diseño equilibrado de los engranajes y la microgeometría especial del engranaje garantizan un engranaje óptimo de los dientes y, por lo tanto, pueden soportar cargas de choque elevadas, por ejemplo, al arrancar el ventilador.

Los sistemas especiales de sellado "Oil Seal Hood" y "Oil Lock" reducen considerablemente las tareas de mantenimiento. El sistema de lubricación de desarrollo propio está disponible sin bomba ni tuberías externas y no requiere ningún control adicional. También hay disponible una bomba opcional, que se sitúa por encima de las patas de la caja de engranajes, de modo que ésta puede colocarse sobre una sencilla placa base. Esto también facilita el mantenimiento.

Los materiales y los instrumentos están especialmente seleccionados para entornos corrosivos y extremadamente húmedos. La pintura estándar utilizada es conforme a la categoría de corrosión ISO 12944-C5 y ofrece una gran resistencia para estas aplicaciones de servicio pesado. La tapa de inspección está montada por encima del nivel de aceite, por lo que es fácilmente accesible sin necesidad de vaciar el aceite. Hay disponibles instrumentos adicionales y opciones de accesorios, por ejemplo Condition Monitoring de temperatura o vibración.

Acerca de Sumitomo Drive Technologies

Bajo la marca paraguas Sumitomo Drive Technologies, Sumitomo Heavy Industries combina todas las empresas, marcas y productos del Grupo Power Transmission & Controls en todo el mundo. La marca es sinónimo de una cartera global de productos de reductores, motorreductores, reductores de precisión, reductores industriales y accionamientos centrífugos de los más variados diseños y de más de 140 años de experiencia. Con la adquisición de la empresa belga Hansen Industrial Transmissions en 2011, la adquisición del fabricante italiano de motores Lafert Group en 2018 y la adquisición del especialista galés en control de motores Invertek Drives, el veterano grupo japonés amplía continuamente su experiencia como fabricante de soluciones completas de trenes de transmisión. Con 10 plantas de producción, más de 30 plantas de montaje, 250 oficinas de ventas y casi 7000 empleados en los cinco continentes, la empresa cuenta con una amplia red para satisfacer las necesidades de los clientes regionales.

Hansen Industrial Transmissions nv, con sede en Bélgica, forma parte de la marca paraguas Sumitomo Drive Technologies desde 2011 y la amplía con casi 100 años de experiencia tecnológica en las áreas de tratamiento térmico, rectificado de cilindros y engranajes cónicos, mecanizado de carcasas, montaje, pruebas y servicios. En 2018, se fundó en Edegem el Centro Global de I+D para reductores industriales.

El nuevo reductor industrial Hansen M5CT es la continuación lógica de este desarrollo de la empresa y está disponible de inmediato.