Sumitomo Markt Indersdorf Spatenstich

El especialista en accionamientos construye el futuro en su sede de Markt Indersdorf

El 19 de noviembre tuvo lugar en la sede de Markt Indersdorf la ceremonia de colocación de la primera piedra de las amplias obras de construcción de Sumitomo Drive Technologies. En presencia de numerosos invitados de los ámbitos político y económico, así como de trabajadores, entre los que se encontraban el alcalde de Markt Indersdorf, Franz Obesser, el administrador del distrito de Dachau, Stefan Löwl, el vicepresidente ejecutivo de Sumitomo Heavy Industries Ltd, Toshiharu Tanaka, el vicepresidente de Sumitomo Heavy Industries, Shaun Dean, el CSO y COO de Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH (SCG), Florian Butzmann, así como el director técnico, Dr. Johann Hopfner,
se dio luz verde a un Centro Global de Investigación y Desarrollo para reductores de precisión y motorreductores.
Con la incorporación del Centro de Competencia, Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH (SCG) ha consolidado su posición en la región económica EMEA y dentro de la división Power Transmission Control (PTC) del Grupo Sumitomo Heavy Industries (SHI). Junto con las adquisiciones de Lafert Group e Invertek Drives, los efectos de sinergia entre los especialistas en cajas de cambios, motores y control pueden agruparse de forma más eficiente, flexible y rápida. El Grupo SCG autofinancia la totalidad del volumen de inversión.

Ampliación de los departamentos de desarrollo

Hasta ahora, en Markt Indersdorf se han realizado principalmente adaptaciones específicas para los clientes en los elementos de los reductores de precisión y motorreductores que se fabrican en el emplazamiento.
Con el nuevo edificio y la consiguiente creación del Centro Global de I+D, ahora también será posible el desarrollo completo y la personalización de reductores y motorreductores de precisión en Markt Indersdorf.
Junto con el Centro Global de I+D para Reductores Industriales en la sede de la filial de SCG Hansen Industrial Transmissions (Edegem/Bélgica), esta experiencia en desarrollo estará disponible para todas las áreas de producto de Sumitomo Drive Technologies dentro del Grupo SCG. Estas condiciones son excelentes para la ubicación comercial de Markt Indersdorf. Tanto el estado de Dachau como la ciudad de Markt Indersdorf han apoyado la construcción desde el principio. Al igual que al principio de la historia de la empresa, hace más de 70 años, el Centro de I+D reúne de nuevo en este emplazamiento todos los conocimientos técnicos de desarrollo de la empresa.

Importante empleador en la región

Con esto Sumitomo es y sigue siendo uno de los empleadores más importantes de la región.
La planificación ejecutiva prevé duplicar las capacidades/equipos de desarrollo en los próximos 24-36 meses. Se espera que en los próximos años se contrate a una parte nada desdeñable del equipo de desarrollo. También se espera una diversificación cada vez mayor de los equipos (se prevé una mezcla de conocimientos de los empleados locales, Múnich, Japón y los demás Centros Globales de I+D de todo el mundo).

Qué ocurre en el Centro Global de I+D

Aquí nos centramos en probar y desarrollar nuevos productos para aumentar las capacidades. Las solicitudes de clientes para aplicaciones específicas pueden validarse directamente in situ en Markt Indersdorf y no tienen que tomar la ruta indirecta a través de Japón. Esto ahorra tiempo y dinero. Todo el proceso de desarrollo de productos es más rápido, flexible y eficaz. El departamento global de I+D y los anteriores departamentos locales de desarrollo, que se ocupaban principalmente de las personalizaciones, trabajarán en el futuro de forma interdisciplinar. El actual equipo de desarrollo, dirigido por Mike Wandersee,
también se trasladará al nuevo edificio. Las zonas de laboratorio y pruebas se triplicarán hasta superar los 900 m2 y la superficie de oficinas se cuadruplicará hasta superar los 800 m2, distribuidos en dos plantas. En el área de pruebas del centro se examinará la vida útil de las cajas de cambios/componentes de cajas de cambios/motores individuales y se les someterá a pruebas de esfuerzo, entre otras cosas. También se evaluarán allí las características técnicas de las cajas de cambios. El laboratorio llevará a cabo investigación (básica) sobre nuevos materiales. En definitiva, como en los tiempos del Sr. Braren, el centro de Markt Indersdorf diseñará, desarrollará,
desarrollará, probará y construirá instalaciones experimentales.

La protección del medio ambiente es un componente importante

Con la participación de la ciudad, también se planificó un desarrollo compatible con el paisaje mediante un plan de uso y desarrollo del suelo adaptado. Todos los edificios nuevos, por ejemplo, no superan la altura anterior de los edificios existentes. Un sistema fotovoltaico en el tejado con una potencia máxima de 80 kwp se destina principalmente al consumo propio, pero también puede alimentar la red eléctrica local en caso de exceso de capacidad. La clase de eficiencia energética de todo el edificio corresponde al estado actual de la técnica. Entre otras cosas, se utilizarán ventanas de triple acristalamiento. Además, las salas de pruebas existentes también se trasladarán al nuevo edificio,
con lo que las emisiones sonoras se desplazarán lejos de la zona residencial adyacente.