Mix énergétique neutre sur le plan climatique
Pour produire sa propre énergie, Sumitomo Drive Technology investit dans un mélange d'énergies renouvelables.
La nouvelle installation photovoltaïque située sur le quai de la halle d'exposition est composée de 222 modules, qui produisent jusqu'à 10 000 kilowatts par mois, sans tenir compte des variations climatiques.
Eigenen Strom produziert Sumitomo seit 2015 auch mit einem erdgasbetriebenen Blockkraftheizwerk (BHKW). Cette technologie est utilisée pour la production d'électricité et l'évacuation de la chaleur et permet d'optimiser encore davantage le rendement énergétique des centrales électriques à cycle combiné.
En fin de compte, BHKW produit environ 30 000 kilowatts d'électricité et 50 000 kilowatts d'eau par mois. Grâce à l'énergie photovoltaïque et à l'usine de blocs, le producteur de gaz naturel produit actuellement près de 15 % de l'électricité produite par ses propres moyens.
Pour la prochaine année, d'autres installations photovoltaïques seront mises en place, qui produiront environ 750 000 kilowatts d'électricité par an. Compte tenu de la production totale de 2,1 GW en 2008, ce chiffre devrait représenter près de 50 % de la production totale.