Mix energetico neutrale dal punto di vista climatico
Per produrre la propria energia, Sumitomo Drive Technology investe in un mix di energie rinnovabili.
Il nuovo impianto fotovoltaico sulla Dach der Versuchshalle si basa su 222 moduli, che garantiscono una produzione di 10.000 kilowatt al mese, a prescindere dalle condizioni climatiche locali.
Sumitomo produce dal 2015 anche con un Blockkraftheizwerk (BHKW) alimentato a gas. Questo tipo di impianto viene utilizzato per la produzione di calore e di gas e ottimizza l'efficienza energetica del Blockheizkraftwerk.
Il BHKW produce circa 30.000 kilowatt di energia elettrica e 50.000 kilowatt di energia elettrica al mese. Con l'impianto fotovoltaico e il Blockheizkraftwerk, l'azienda produttrice di energia elettrica è arrivata a produrre fino al 15% di energia elettrica da fonti proprie.
Per l'anno prossimo sono stati predisposti altri impianti fotovoltaici, che possono fornire fino a 750.000 Kilowatt di energia elettrica all'anno. In un periodo di tempo pari a 2,1 GW si raggiungerà il 50 % dell'energia prodotta.