I nostri rating di sostenibilità:
IntegritàSuccessivo
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany ottiene un risultato di valutazione complessivamente verde.
La sostenibilità nella nostra azienda
Energia elettrica
Le energie rinnovabili svolgono un ruolo centrale per noi. Siamo in grado di coprire da soli una parte significativa del nostro fabbisogno di energia elettrica grazie al nostro impianto fotovoltaico a terra e all'impianto fotovoltaico sul tetto del nostro centro di ricerca e sviluppo.
Puntiamo a coprire fino al 60% del nostro consumo di elettricità attraverso l'uso di un sistema di gestione intelligente dell'energia che collega in modo intelligente i nostri impianti fotovoltaici (per un totale di ~2 MWp) e il nostro sistema di accumulo a batteria (~1,3 MWh). Copriamo il restante fabbisogno di elettricità acquistando energia proveniente interamente da fonti rinnovabili.
Gas naturale
Continuiamo a utilizzare il gas naturale per il nostro sistema di riscaldamento. Le emissioni del gas naturale vengono compensate sostenendo progetti di protezione del clima conformi al "Verified Carbon Standard" (VCS) o al Gold Standard.
Mobilità elettrica
Un altro aspetto importante per la nostra azienda è la mobilità elettrica. Il nostro parco veicoli è stato completamente convertito in veicoli ibridi o elettrici.
Inoltre, sia nel nostro parcheggio per i visitatori che in quello aziendale sono presenti 36 punti di ricarica che i nostri dipendenti e visitatori possono utilizzare per ricaricare le loro auto elettriche a basso costo. Anche i colleghi che si recano al lavoro in bicicletta possono ricaricare la loro e-bike nel parcheggio aziendale.
Altri progetti di sostenibilità completati:
Per ridurre ulteriormente la nostra impronta ecologica, abbiamo modernizzato completamente il nostro reparto di verniciatura, riducendo così le emissioni di CO² durante il funzionamento di circa il 50%.
Inoltre, il nostro sistema di compressori è stato modernizzato, il che significa che il fabbisogno energetico per la generazione di aria compressa è ora inferiore di quasi il 30% rispetto al passato.
La nostra illuminazione è stata completamente convertita alla tecnologia LED, sia in ufficio che in produzione, per ottenere una maggiore resa luminosa con un minore consumo energetico.