Plan de ahorro energético
Amplio plan de ahorro energético en las instalaciones de Markt Indersdorf

Para poder producir de la forma más neutra posible desde el punto de vista climático, Sumitomo está llevando a cabo un ambicioso plan y pone constantemente medidas a prueba:
- Actualmente estamos estudiando cómo ampliar el sistema fotovoltaico mediante la instalación de módulos adicionales en las zonas libres del tejado.
- La nave de producción de MCD debe estar constantemente climatizada por razones técnicas de producción; aquí también se utilizan la electricidad y el calor residual de la planta combinada de calor y electricidad. En 2020, esto significó que hubo que comprar 400.000 kWh menos.
- El sistema de calefacción del taller de pintura se ha reconvertido a gas natural, y un nuevo taller de pintura reducirá a la mitad las emisiones de CO2 durante su funcionamiento. El sistema de compresores recién instalado para la generación de aire comprimido requiere casi un 30% menos de energía.
- En las oficinas, la iluminación se ha convertido a la tecnología LED y las áreas de producción están siguiendo gradualmente el ejemplo.
Otro punto de acción es la movilidad eléctrica. La flota de vehículos se está convirtiendo en híbrida o eléctrica. Hay tres estaciones de carga para un total de seis vehículos eléctricos en el edificio, que se abastecen de electricidad procedente de la propia producción de la empresa; los empleados también pueden cargar allí gratuitamente sus bicicletas eléctricas.