Plan d'économie d'énergie
Plan global d'économie d'énergie sur le site de Markt Indersdorf

Sumitomo poursuit un plan ambitieux visant à rendre sa production aussi neutre que possible sur le plan climatique, et met constamment des mesures à l'épreuve :
- Nous étudions actuellement la possibilité d'étendre le système photovoltaïque en installant des modules supplémentaires sur les toits disponibles.
- Le hall de production MCD doit être climatisé en permanence pour des raisons techniques de production ; ici aussi, l'électricité et la chaleur résiduelle de la centrale de cogénération sont utilisées. En 2020, cela signifie qu'il faudra acheter 400 000 kWh de moins.
- Le système de chauffage de l'atelier de peinture a été converti au gaz naturel, et un nouvel atelier de peinture réduira de moitié les émissions de CO2 pendant son fonctionnement. Le système de compression nouvellement installé pour la production d'air comprimé nécessite près de 30 % d'énergie en moins.
- Dans les bureaux, l'éclairage a été converti à la technologie LED et les zones de production suivent progressivement le mouvement.
Un autre point d'action est l'e-mobilité. La flotte de véhicules est en train d'être convertie en véhicules hybrides ou électriques. Le bâtiment dispose de trois stations de recharge pour un total de six véhicules électriques, qui sont alimentées en électricité par la propre production de l'entreprise - les employés peuvent également y recharger gratuitement leurs vélos électriques.