Piano di risparmio energetico
Un piano completo di risparmio energetico nel sito di Markt Indersdorf
Per essere in grado di produrre nel modo più neutrale possibile dal punto di vista climatico, Sumitomo sta portando avanti un piano ambizioso e mette costantemente alla prova le sue misure:
- Attualmente stiamo valutando come ampliare l'impianto fotovoltaico installando ulteriori moduli sulle aree libere del tetto.
- Il capannone di produzione dell'MCD deve essere costantemente climatizzato per motivi tecnici di produzione; anche in questo caso vengono utilizzati l'elettricità e il calore di scarto dell'impianto di cogenerazione. Nel 2020, ciò significa che dovranno essere acquistati 400.000 kWh in meno.
- Il sistema di riscaldamento del reparto verniciatura è stato convertito a gas naturale e un nuovo impianto di verniciatura dimezzerà le emissioni di CO2 durante il funzionamento. Il nuovo sistema di compressori per la produzione di aria compressa richiede quasi il 30% di energia in meno.
- Negli uffici, l'illuminazione è stata convertita alla tecnologia LED e le aree di produzione stanno gradualmente seguendo l'esempio.
Un altro punto d'azione è la mobilità elettrica. Il parco veicoli è in fase di conversione a veicoli ibridi o elettrici. Nell'edificio sono presenti tre stazioni di ricarica per un totale di sei veicoli elettrici, alimentati con l'elettricità prodotta dall'azienda stessa; i dipendenti possono inoltre ricaricare gratuitamente le loro biciclette elettriche.