Los motorreductores y reductores Cyclo Drive 6000 de Sumitomo siguen siendo insuperables en lo que a tecnología de accionamiento se refiere. El exclusivo principio Cyclo, con su mecanismo de rodadura, ofrece una ventaja considerable frente a un reductor convencional con dentado evolvente. A diferencia de los engranajes rectos convencionales, en los que uno o dos dientes absorben toda la carga, en un engranaje Cyclo la carga se distribuye en al menos el 30% de los discos cicloidales.
Incluso en las condiciones más duras obtendrá:
- un excelente rendimiento
- fiabilidad
- larga vida útil