Smartris Drive Compact - AMR Warehouse

Smartris Drive Compact

Non più grande di un mouse: la nuova soluzione Smartris Drive Compact per sistemi AGV e AMR compatti

Sumitomo Drive Technologies e Lafert Group presentano la nuova versione della loro soluzione completa per i sistemi di veicoli a guida automatica a Logimat 2023

Markt Indersdorf (Germania) / Venezia Noventa di Piave (Italia), 23 marzo 2023

Smartis ECO SMALL

Sumitomo Drive Technologies e Lafert Group esporranno congiuntamente una nuova versione del loro convertitore di frequenza per applicazioni nei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV) al Logimat 2023 che si terrà dal 25 al 27 aprile a Stoccarda, in Germania (stand F45, padiglione 6). Lo Smartris Drive Compact è un azionamento compatto, grande appena un quarto del modello standard.

Il pacchetto di azionamenti Smartris combina tre componenti: riduttore, servomotore e azionamento. La soluzione AGV è disponibile in tre dimensioni e in diverse versioni. In combinazione con la serie Eco-S, il nuovo Smartris Drive Compact può trasportare un peso totale fino a 800 kg a una velocità massima di 2,0 m/s.

"Abbiamo sviluppato Smartris Drive Compact per soddisfare la crescente domanda del mercato di sistemi compatti per veicoli a guida automatica. Il nuovo azionamento non è più grande di un mouse per computer, ma offre tutte le funzionalità", afferma Christian Lochner, Product Manager Drive Systems di Sumitomo Drive Technologies.

Il principio del ciclo a singolo stadio nel cambio, il servomotore montato direttamente e la struttura interna alla ruota contribuiscono a rendere lo Smartris particolarmente compatto. Gli AGV compatti possono manovrare in spazi ristretti e corridoi stretti, rendendoli molto flessibili. Possono essere utilizzati in diversi ambienti, tra cui impianti di produzione, magazzini e centri di distribuzione.

Efficienza energetica grazie a pacchetti di azionamenti completi

I visitatori dello stand di Sumitomo e Lafert potranno inoltre scoprire come i pacchetti di azionamenti completi contribuiscano a proteggere l'ambiente e a ridurre i costi. Lo stand presenterà, come esempio di efficienza energetica negli azionamenti, il pacchetto di azionamenti BBB-H IE5 con un motore conforme alla classe di efficienza energetica ultrapremium IE5 della IEC.

Nella gamma di potenza da 0,75 a 4 kW, questa soluzione di azionamento combina un riduttore ad assi ortogonali, un motore sincrono Lafert IE5 PM e un variatore di frequenza (VFD) Invertek. I singoli componenti sono stati abbinati per ottenere il massimo risparmio energetico e la massima compattezza in soluzioni ad alta velocità come i sistemi di movimentazione bagagli negli aeroporti, le soluzioni di smistamento pacchi negli hub logistici e i sistemi di stoccaggio automatizzati. La lubrificazione con grasso a lunga durata garantisce una lunga durata e affidabilità, indipendentemente dalla direzione di montaggio. In questo modo si evita che le perdite di olio contaminino l'ambiente circostante e quindi inquinino l'ambiente in generale.

BBBH IE 5